Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, TLV9034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967622/sn74lvc8t245-different-level-gnd
器件型号:SN74LVC8T245主题中讨论的其他器件:ISO7740、 TLV9034
您好、先生、
我想找 一 个诸如 SN74LVC4245APWR 的245系列电压电平转换器、但可以连接不同的 GND。
在我的设计中、GND1和 GND2 具有0.8V 压降电压。μ A
感谢您的建议。
此致、