This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:不同的 GND 电平

Guru**** 2810555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, TLV9034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967622/sn74lvc8t245-different-level-gnd

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:ISO7740TLV9034

您好、先生、

我想找 一 个诸如 SN74LVC4245APWR 的245系列电压电平转换器、但可以连接不同的 GND。

在我的设计中、GND1和 GND2 具有0.8V 压降电压。μ A

感谢您的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有不同接地的此类逻辑器件。

    如果向上移动0.8V 的信号仍然符合建议的工作条件(VIL、VI)、则可以连接下部接地端。 如果情况并非如此、您可能能够使用比较器(例如 TLV9034)构建更灵活的输入缓冲器。 在最常见的情况下、请使用隔离器(例如 ISO7740)。