This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00:SPICE 行为模型

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86, SN74HCS00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964753/sn74hcs00-spice-behavioral-model

器件型号:SN74HCS00
主题中讨论的其他器件:SN74HCS86

我看到 SN74HCS86有一个 SPICE 行为模型。  这在 TINA/P-SPICE 仿真中非常有用。

是否有可能获得一个针对 SN74HCS00 NAND 封装的相似模型?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以看一下 SPICE 甲板,它看起来就像你想象的那样… 我认为其他职能的规定:

    .SUBCKT LOGIC_FUNCITY_2_HC_2I_XOR_PP_ST_SN74HCS86 A 输出 VCC VEE
    param 和= 0
    param NAND = 0
    .param 或= 0
    .param NOR = 0
    .param XOR = 1.
    param XNOR = 0

    不过、仅仅更改上面的参数之一似乎会更复杂一些。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 我们已经制作了模型、以便我们可以在同一系列中快速创建不同的功能。

    这是 HCS00模型。

    e2e.ti.com/.../SN74HCS00.cire2e.ti.com/.../SN74HCS00_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v181105.TSC

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这些模型似乎是在一段时间前完成的:

    秘书长的报告
    * SN74HCS00.cir
    * 1.0
    * 2019-09-13 00:00:00
    *德州仪器公司。
    *标准逻辑器件,SLHR
    * 12500 TI Blvd.
    *德克萨斯州达拉斯-75243
    *

    如果已经完成、我建议继续将其添加到网站/产品文件夹。

    在 TINA/PSPICE 中进行混合信号仿真非常方便、这些新型 HCS 器件的输入迟滞也非常方便。

    谢谢!

    Steve