This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:SN74AVCH2T45输入下拉电阻器 CAN#39;t 将输入电压拉至低电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964956/sn74avch2t45-sn74avch2t45-input-pull-down-resistor-can-t-pull-the-input-voltage-to-low

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

大家好、

 我的客户对 SN74AVCH2T45有一个问题。 有一个内部33k 下拉电阻器。 当输出为高电平时、它们停止发送信号。 如果它们断开其 SOC 和我们的芯片、则测试点的电压可以返回0V。 因此 SOC 应该可以正常工作。

但是、如果它们未断开 SOC 和芯片、则测试点的电压将恢复到1.2V。 有关详细信息、请参阅下图。  

如果我们将一个4.7K 外部下拉电阻器与33k 并联、则测试点的电压可返回0V。

我的问题是、为什么33K 下拉电阻器无法将输出拉至低电平?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 IBHHO µA 所示、SoC 引脚必须能够吸收125 μ A 的电流、以将 I/O 引脚从高电平切换为低电平。 但1.84V / kΩ= 55 µA。

    如果您不希望转换器将其引脚保持在最后的电压、请使用不具有总线保持功能的器件、例如 SN74AXC2T45。