请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G240 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G02
大家好、
数据表中列出了当/OE 引脚为高电平且输出将具有高阻抗时的情况。 由于系统需要确保在系统启动期间输出为低电平,并保持一个周期直到系统发送并将/OE 设置为低电平(初始 /OE 由系统设置为高电平)。 我们是否可以使用下拉电阻器来让输出设置为低电平? 还是有任何推荐用于此类应用的?
注释。 NOR 门 SN74LVC1G02可以实现该功能、但它没有/OE 控制。
此致、
艾伯特·李。