This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:/OE 为高电平时输出低电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964219/sn74lvc1g240-output-in-low-when-oe-is-high

器件型号:SN74LVC1G240
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G02

大家好、

  数据表中列出了当/OE 引脚为高电平且输出将具有高阻抗时的情况。 由于系统需要确保在系统启动期间输出为低电平,并保持一个周期直到系统发送并将/OE 设置为低电平(初始 /OE 由系统设置为高电平)。  我们是否可以使用下拉电阻器来让输出设置为低电平?  还是有任何推荐用于此类应用的?

注释。  NOR 门 SN74LVC1G02可以实现该功能、但它没有/OE 控制。

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;只要器件未通电或处于禁用状态、输出端的下拉电阻器就会使其变为低电平。

    您实际上不需要高阻抗输出时、为什么要提到 OE 的缺失?