https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959323/sn74lvchr16245a-with-sn74lvch16373
器件型号:SN74LVCHR16245A主题中讨论的其他器件:SN74LVC16373、 SN74LVCZ16245A
您好!
我的客户使用两个具有总线保持功能的逻辑 IC 制作了以下电路。 图1中显示的方向(DIR =低电平)工作正常。
Q1:如果您切换到图中所示的方向、 2 (DIR =高电平)时、保持电压将为2.4V。 这是正确的操作吗?
我认为3.3V 是正确的、因为保持电路会在输入变为高阻态之前保持电压
Q2:通常情况下、我认为需要500uA x2来驱动具有一个 I/O 的两个保持电路 但 CPU 始终是输入。
在切换方向时、我认为 SN74LVCHR16245的输出电流将驱动其自身的保持电路。 这种解释是否正确?
保持电压显然为2.4V、但输出为3.3V、因此电路工作正常。 但是、由于保持电压不是理论值、他们担心它会因某些影响而发生故障。
(SN74LVC16373:错误--> SN74LVCH16373:正确)
此致、
Hiroshi