This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCHR16245A:采用 SN74LVCH16373

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16373, SN74LVCZ16245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959323/sn74lvchr16245a-with-sn74lvch16373

器件型号:SN74LVCHR16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16373SN74LVCZ16245A

您好!

我的客户使用两个具有总线保持功能的逻辑 IC 制作了以下电路。 图1中显示的方向(DIR =低电平)工作正常。
Q1:如果您切换到图中所示的方向、 2 (DIR =高电平)时、保持电压将为2.4V。 这是正确的操作吗?

我认为3.3V 是正确的、因为保持电路会在输入变为高阻态之前保持电压

Q2:通常情况下、我认为需要500uA x2来驱动具有一个 I/O 的两个保持电路 但 CPU 始终是输入。
在切换方向时、我认为 SN74LVCHR16245的输出电流将驱动其自身的保持电路。 这种解释是否正确?

保持电压显然为2.4V、但输出为3.3V、因此电路工作正常。 但是、由于保持电压不是理论值、他们担心它会因某些影响而发生故障。

 

图1.

图2.

(SN74LVC16373:错误--> SN74LVCH16373:正确)  

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    通常、建议在切换方向之前将整个器件置于高阻态模式。

    是否可以这样做、如果可以、这是否可以修复该行为?

    否则、如果保持电路将线路保持在高电平、那么它不会驱动到电源轨似乎很奇怪。 唯一不会出现这种情况的原因是存在一些外部泄漏源。 总线保持是一个相对较弱的电路。 线路是否真正处于高阻态、或者 CPU 上的 GPIO 是否可能具有集成的弱下拉电阻?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的快速回复。

    >>通常,建议在切换方向之前将整个设备置于高阻态模式。

    这是否意味着在切换方向之前将 SN74LVCHR16245上的端口 B 从逻辑高电平更改为高阻态?

    此 IC 控制闪存 ROM 的数据读取/写入。 因此、理论上可以将端口 B 更改为 Hi-Z、因此我将向它们提出建议。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    为了更加精确、这意味着在改变方向之前使用器件 OE 输入将整个器件更改为 Hi-Z。

    我仍然认为、有人试图将线路驱动为低电平、这不允许总线保持电压达到3.3V。 该线路上是否没有其他弱下拉电阻? 许多 CPU 集成了弱下拉电阻。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    非常感谢。

    >要更精确,这意味着在改变方向之前使用器件 OE 输入将整个器件更改为高阻态。

    我了解并检查下拉电阻是否较弱。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    很抱歉让你久等了。

    已确认 MCU 中存在下拉电阻。
      最小7k 欧姆至最大14k 欧姆。

    我已查看应用手册 SCLA015B 第14页。
    因此、我认为3k 或更低是可以接受的。
    * Vcc = 3.3V (3.0Vmin)时。

    因此、我认为该电路不能正常工作。
    这一结论是否正确?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    是的、没错。 我建议切换到非总线保持器件以支持内部下拉。

    我认为 SN74LVCZ16245A 在没有总线保持输入的情况下是最接近的匹配。