This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电压转换器的输入与输出波形不匹配

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962937/txb0108-input-vs-output-waveforms-for-voltage-translator-does-not-match

器件型号:TXB0108

您好!

请参阅以下波形,了解连接到电压转换器的输入/输出信号线路。

对电压转换器施加3.3V 电源的时间为1

OE 被拉高的时间。

您能在下面告诉我吗-  

假设 OE 不存在、使能端仍以10K PD 接地。 1.8V 侧已通电。  

当我向3.3V 施加电源时、即使1.8V 侧的同一信号为0V、3.3V 侧的信号线路也会变为2.3V

20ms 后、3.3V 上的该信号线变为0V、开始出现1.8V 侧信号电平。

为什么在3.3V 上的信号线不跟随1.8V 上的信号线时存在10ms 的间隔  

从2月21日开始大规模生产时、请尽快告诉我您的答案

注意:信号的八角没有 PU、信号直接由具有足够驱动强度的 MCU 驱动。

谢谢

Atharva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Atharva、

    您能否提供原理图? 您是否说过 OE 是 GND 会发生这一切?