This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:输入滤波器问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962567/sn74lvc2g17-the-input-filter-question

器件型号:SN74LVC2G17

尊敬的 BU:

我的客户希望在 SN74LVC2G17的输入引脚上添加 RC 滤波器以消除输入上的一些噪声,但是,我们发现下面的应用说明不建议使输入的边沿变慢。  另请查看下面的原理图、

我们计算出的 RC 时间约为1.1mS,我们捕获的上升时间为500uS。

您对它有什么意见吗,它是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册讨论了不具有施密特触发输入的器件。

    SN74LVC2G17没有输入电压上升/下降时间的上限。