This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108EPWR 可将 FPGA 输出连接到 DA-Converter 50MHz 1.8V 至3.3V

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959185/txs0108epwr-to-interface-fpga-output-to-da-converter-50mhz-1-8v-to-3-3v

主题中讨论的其他器件:TXS0108ESN74AXC8T245SN74AXC4T774

尊敬的先生或女士:

我想使用 TXS0108EPWR 在1.8V 至3.3V 域之间进行连接。  

我假设最大频率 f_max = 50MHz。  

我要控制的 AD 转换器是 AD5541。  

TXS0108EPWR 是否是执行此任务的理想选择?

在这种情况下、是否有任何替代器件?

TXS0108输出和 AD 输入之间没有上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 不适用于下拉。

    信号的方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    如果您需要50MHz 的工作频率、建议不要使用 TXS0108E。

    Clemens 询问了信号的方向性、这对于正确的器件建议至关重要。

    如果所有信号都是固定方向的、并且不需要自动双向、那么 SN74AXC8T245就可以正常工作、或者根据信号方向的精确组合、2个 SN74AXC4T774可能是更好的选择、因为每个通道都具有单独的方向控制。

    这些器件可支持您所需的50MHz 要求。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    信号的方向是从 A 到 B

    所有信号的方向都相同。

    BR

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我必须提出一个有关的问题  

    SN74AXC8T245PWR

    它与方向引脚设置有关。  

    假设 VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V、当我所需的方向为从 A 到 B 时、这两个引脚上的电压电平是正确的?

    VCCA 和 VCCB 均高于1.4V。

    关于下表、我需要将/OE 连接到 GND、其中 dir1必须连接到1.8V、以便将所有通道设置为方向 A 至 B

    我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OE 和 DIR2必须为低电平、DIR1必须为高电平(1.8V 或3.3V)。