尊敬的先生或女士:
我想使用 TXS0108EPWR 在1.8V 至3.3V 域之间进行连接。
我假设最大频率 f_max = 50MHz。
我要控制的 AD 转换器是 AD5541。
TXS0108EPWR 是否是执行此任务的理想选择?
在这种情况下、是否有任何替代器件?
TXS0108输出和 AD 输入之间没有上拉或下拉电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生或女士:
我想使用 TXS0108EPWR 在1.8V 至3.3V 域之间进行连接。
我假设最大频率 f_max = 50MHz。
我要控制的 AD 转换器是 AD5541。
TXS0108EPWR 是否是执行此任务的理想选择?
在这种情况下、是否有任何替代器件?
TXS0108输出和 AD 输入之间没有上拉或下拉电阻器。
您好 Oliver、
如果您需要50MHz 的工作频率、建议不要使用 TXS0108E。
Clemens 询问了信号的方向性、这对于正确的器件建议至关重要。
如果所有信号都是固定方向的、并且不需要自动双向、那么 SN74AXC8T245就可以正常工作、或者根据信号方向的精确组合、2个 SN74AXC4T774可能是更好的选择、因为每个通道都具有单独的方向控制。
这些器件可支持您所需的50MHz 要求。
最棒的
Michael