Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G14-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUC1G04 主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G14-EP
您好、支持团队、
我们有一个具有1.8V 逻辑电平的应用、其中速度(或更精确的:传播延迟的低变化)很重要。
因此、我选择了 SN74AUC1G 器件。 逻辑(主要是'74和'04)内置于器件中、该器件应能够承受-40°C 至+70°C 的环境温度 由于其他热源、逻辑 IC 上的表面温度测量值超过+90°C
当超过额定的+85°C 自然通风温度上限时、有哪些问题? -静态电流/热失控增加? -是否增加传播延迟(全部)、设置时间和保持时间(FFs)? 会降低电路的寿命? 我找不到回答前两个问题的曲线。
是否可以获得为更高温度限值指定的 AUC 系列的一部分?
提前感谢您的帮助。
此致
Andreas Cz机制