This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G04:超出 AUC 逻辑系列的温度上限

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G14-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962293/sn74auc1g04-exceeding-upper-temperature-limit-of-auc-logic-series

器件型号:SN74AUC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G14-EP

您好、支持团队、

我们有一个具有1.8V 逻辑电平的应用、其中速度(或更精确的:传播延迟的低变化)很重要。

因此、我选择了 SN74AUC1G 器件。 逻辑(主要是'74和'04)内置于器件中、该器件应能够承受-40°C 至+70°C 的环境温度 由于其他热源、逻辑 IC 上的表面温度测量值超过+90°C

当超过额定的+85°C 自然通风温度上限时、有哪些问题? -静态电流/热失控增加? -是否增加传播延迟(全部)、设置时间和保持时间(FFs)? 会降低电路的寿命? 我找不到回答前两个问题的曲线。

是否可以获得为更高温度限值指定的 AUC 系列的一部分?

提前感谢您的帮助。

此致

Andreas Cz机制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有超出规格的规格。 任何事情都可能发生。

    使用 SN74AUC1G14-EP 或 LVC 器件。