This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:结至基座(底部)

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961597/sn74lvc8t245-junction-to-base-bottom

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G11

团队好、我们想确认是否有数据来自 SN74LVC1G11 - DCK 封装和 SN74LVC8T245 - RHL 封装的结至基极(底部)。这些器件也用于冷却 PCB。 我们是否有这方面的数据?

提前感谢您的意见。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有数据。

    在另一个主题中、Michael J Schultis 写道:

    由于器件底部没有导热焊盘、因此将封装塑料底部的环氧树脂添加到电路板上不会有助于热传递、因为大部分导热性都将通过引线产生。

    老实说、我不建议在芯片底部添加环氧、因为我认为它不会带来任何好处。 假设任何变化都可以忽略不计。  

    器件不太可能会发热、因为它不是电源芯片或传导大量电流的器件、因此一般而言、简单逻辑缓冲器器件上的热性能不会成为问题。