This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7406:我需要一个不同的逻辑系列。

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7406, CD4049UB, TPL7407LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960684/sn7406-i-need-a-different-logic-family

器件型号:SN7406
主题中讨论的其他器件: CD4049UBTPL7407LA

大家好。

提前感谢您的回复。

我已成功使用 SN7406来控制 LED。

但我一直在5V 系统中使用它、现在需要在12V 系统中执行相同的功能。

SN7406可处理高达40mA 的电流。

在我的12V 系统中、我只需要最高20mA 的电流能力。

似乎有如此多的逻辑系列、我不确定要考虑哪些。

输入将由 CD4011驱动、尽管可能有不同的逻辑系列也更适合该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我只能假设我不知道如何寻找器件、因为这不应该这么难!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于5V 的唯一逻辑系列是 CD4000。 但即使是 CD4049UB 的额定电流也不超过18mA。

    考虑一个非逻辑器件、如 TPL7407LA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我不敢说我对此不满意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bkmtech、

    如果您可以从5V 为逻辑供电、则输出将支持高达30V 和40mA 的电流:

    您是否考虑过仅使用 MOSFET 或 BJT? 使用其中任何一种方法制作逆变器只是组件+一个或两个电阻器。 这些通常是将电源从低电压输入信号驱动到高电压组件的最简单方法。 Clemens 推荐的 TPL7407是一种很好的解决方案、但由于它具有多个通道、因此可能会对您的应用造成过度损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我还想为电路板提供5V 电源、我可以使用5V 电源为其供电、但这并不实用。

    是的、我可以也可能会使用分立式器件。

    我只是不明白为什么这甚至是一个问题。

    SN7406是一款非常不常用的器件、因此没有使等效器件能够在更高的电压下工作。

    感谢您的所有答复、但我对可用的内容不满意、此外 TPL7407不是穿孔器件。

    我的问题未成功解决。

    它会发生。

    感谢您的努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以告诉你为什么——逻辑电压不会随着新技术的增加而降低。  

    最早的逻辑始于5V、但处理器设计人员发现、通过将电压降低到3.3V、他们可以将器件的尺寸和功耗降低0.7倍、从而使每个芯片的晶体管数量翻倍(因此符合摩尔定律)。 这一趋势持续了许多年、如今大多数高端处理器的工作电压为0.7V 或更低。  绝大多数系统以1.8V 或3.3V 电压运行、有些系统仍使用5V 电压、我们几乎从未看到12V 或更高的逻辑。

    简单的事实是、技术跟随需求-对12V 逻辑的需求很小、因此没有太多需求。

    当我想在家里做一些东西时,我觉得这是令人沮丧的--我更喜欢使用通孔组件和9V,有时甚至是12V 系统。  不幸的是,这些问题如今变得越来越少了。

    至于解决方案-在本论坛上、"已解决"意味着我们已尽一切努力为您提供帮助。 所以,当其他人提出同样的问题时,我们更希望他们阅读这个话题,而不是必须制作一个全新的话题,然后再次得到同样的解释-- 使用"已解决"标签、他们会知道我们无法做任何其他事情来帮助他们、并且他们更有可能读取该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我咨询了我的客户、并决定遵循先前的建议、将5V 作为备用电源、以便我可以使用 SN7406、因为只要我不超过额定电流、输出就独立于电压。   我正在重新设计主板、因此我需要在其中进行接口改进。

    我是一名经验丰富的技术人员、因此使用 SMD 组件通常不会有问题、但我设计 PCB 的许多客户不是 SMD 的专业人员、因此我陷入了绑定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时回来!