主题中讨论的其他器件: CD4049UB、 TPL7407LA
大家好。
提前感谢您的回复。
我已成功使用 SN7406来控制 LED。
但我一直在5V 系统中使用它、现在需要在12V 系统中执行相同的功能。
SN7406可处理高达40mA 的电流。
在我的12V 系统中、我只需要最高20mA 的电流能力。
似乎有如此多的逻辑系列、我不确定要考虑哪些。
输入将由 CD4011驱动、尽管可能有不同的逻辑系列也更适合该功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
提前感谢您的回复。
我已成功使用 SN7406来控制 LED。
但我一直在5V 系统中使用它、现在需要在12V 系统中执行相同的功能。
SN7406可处理高达40mA 的电流。
在我的12V 系统中、我只需要最高20mA 的电流能力。
似乎有如此多的逻辑系列、我不确定要考虑哪些。
输入将由 CD4011驱动、尽管可能有不同的逻辑系列也更适合该功能。
我可以告诉你为什么——逻辑电压不会随着新技术的增加而降低。
最早的逻辑始于5V、但处理器设计人员发现、通过将电压降低到3.3V、他们可以将器件的尺寸和功耗降低0.7倍、从而使每个芯片的晶体管数量翻倍(因此符合摩尔定律)。 这一趋势持续了许多年、如今大多数高端处理器的工作电压为0.7V 或更低。 绝大多数系统以1.8V 或3.3V 电压运行、有些系统仍使用5V 电压、我们几乎从未看到12V 或更高的逻辑。
简单的事实是、技术跟随需求-对12V 逻辑的需求很小、因此没有太多需求。
当我想在家里做一些东西时,我觉得这是令人沮丧的--我更喜欢使用通孔组件和9V,有时甚至是12V 系统。 不幸的是,这些问题如今变得越来越少了。
至于解决方案-在本论坛上、"已解决"意味着我们已尽一切努力为您提供帮助。 所以,当其他人提出同样的问题时,我们更希望他们阅读这个话题,而不是必须制作一个全新的话题,然后再次得到同样的解释-- 使用"已解决"标签、他们会知道我们无法做任何其他事情来帮助他们、并且他们更有可能读取该线程。