This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动强度为每通道50mA 的缓冲器 IC

Guru**** 2512295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958225/buffer-ic-with-drive-strength-of-50ma-per-channel

主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G17SN74LVC2G17

您好!

我们正在寻找在 VCC 和通道上支持1.2V 至5.5V 电压的缓冲器 IC、每个通道能够驱动最小50mA 的电流。

如果您有任何建议、请告诉我。 这一点并不紧急、因此我们立即在这里发布了问题。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有最高驱动强度的逻辑系列是 LVC、但您仍需要组合多个输出。

    您需要拉电流或灌电流、还是两者都需要? 缓冲器更强、但具有漏极开路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要拉电流和灌电流 t DRIVE 强度为每通道50mA。 我们是否可以获得满足此要求的4通道或8通道 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议器件型号。 关键挑战是电压范围必须为1.2V 至5.5V。

    不推荐使用开漏选项。 我们会将其用于 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有输出高达5V 的大型 IC。您必须使用多个 SN74LVC2G17或 SN74LVC3G17器件、并组合至少两个输出以获得50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们能否将1.2V 连接到这2个 IC 的 VCC 引脚、能否在这些 IC 的输入引脚上连接1.2V 逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题:

    对于这些 IC、我们是否能够在 SUPLLY 引脚上具有1.2V IO 电平和在 IO 引脚上具有1.2V IO 电平。

    2.短接2个通道会对数据速率产生任何影响? 它会在很大的范围内减小吗?

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 的最小电源电压为1.65V、这会降低可能的电流。

    在1.2V 电压下、最强的系列是 AUC、每路输出可提供3mA 电流。

    为什么您仍然需要50mA 的 SPI 电流? 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我主要负责以下要求:

    来自 MCU 的3.3V 电平 SPI 将转换为1.2V 至5.5V 之间的任何电压、这些电压将连接到不同类型的传感器。

    但我们还需要在每个 SPI 线路上提供20Mbps 速度支持或50mA 驱动强度。 但这两种模式不会同时需要(这意味着我们需要20Mbps 的低驱动强度或更高的驱动强度和更低的数据速率)。

    目前、我们使用的转换器可在1.2V 至5.5V 的范围内工作、但其驱动强度非常低。

    因此、我们希望在这里使用多路复用器。

    多路复用器输入1:转换器输出:这将支持高数据速率但低驱动强度。

    多路复用器输入2:将转换器输出连接到缓冲器,缓冲器输出应连接到多路复用器输入2。 这将支持高驱动强度但速度较低。

    每当我们需要高速时、我们都会选择 MUX Input1、每当我们需要每通道50mA 的高驱动强度时、我们都会使用 MUX INPUT2。

    希望您了解我们的要求。

    那么、在这里、我要与您一起检查的是 MUX INPUT2使用的缓冲器。 在这里、我需要的只是支持1.2V 至5.5V IO 电压+每通道最小驱动强度50mA。

    您能否为我提供符合此要求的准确器件型号?  

    我们是否有任何每通道可提供最小50mA 电流的 IC、或者我们唯一的解决方案是为每个信号短接2个通道?

    如果我们短接2个通道、它会进一步降低数据速率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、具有更高驱动强度的器件支持更高的速度。

    组合多个 CMOS 输出不是问题;请参阅 [常见问题解答]我能否直接将 CMOS 逻辑器件的两个输出连接在一起?

    在1.2V 电压下实现50mA 的良好解决方案实际上并不存在。 您确切地需要50mA 电流是用于什么? 您需要驱动哪种负载?