您好!
我们正在寻找在 VCC 和通道上支持1.2V 至5.5V 电压的缓冲器 IC、每个通道能够驱动最小50mA 的电流。
如果您有任何建议、请告诉我。 这一点并不紧急、因此我们立即在这里发布了问题。
此致、
Vijetha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在寻找在 VCC 和通道上支持1.2V 至5.5V 电压的缓冲器 IC、每个通道能够驱动最小50mA 的电流。
如果您有任何建议、请告诉我。 这一点并不紧急、因此我们立即在这里发布了问题。
此致、
Vijetha
我主要负责以下要求:
来自 MCU 的3.3V 电平 SPI 将转换为1.2V 至5.5V 之间的任何电压、这些电压将连接到不同类型的传感器。
但我们还需要在每个 SPI 线路上提供20Mbps 速度支持或50mA 驱动强度。 但这两种模式不会同时需要(这意味着我们需要20Mbps 的低驱动强度或更高的驱动强度和更低的数据速率)。
目前、我们使用的转换器可在1.2V 至5.5V 的范围内工作、但其驱动强度非常低。
因此、我们希望在这里使用多路复用器。
多路复用器输入1:转换器输出:这将支持高数据速率但低驱动强度。
多路复用器输入2:将转换器输出连接到缓冲器,缓冲器输出应连接到多路复用器输入2。 这将支持高驱动强度但速度较低。
每当我们需要高速时、我们都会选择 MUX Input1、每当我们需要每通道50mA 的高驱动强度时、我们都会使用 MUX INPUT2。
希望您了解我们的要求。
那么、在这里、我要与您一起检查的是 MUX INPUT2使用的缓冲器。 在这里、我需要的只是支持1.2V 至5.5V IO 电压+每通道最小驱动强度50mA。
您能否为我提供符合此要求的准确器件型号?
我们是否有任何每通道可提供最小50mA 电流的 IC、或者我们唯一的解决方案是为每个信号短接2个通道?
如果我们短接2个通道、它会进一步降低数据速率吗?
通常、具有更高驱动强度的器件支持更高的速度。
组合多个 CMOS 输出不是问题;请参阅 [常见问题解答]我能否直接将 CMOS 逻辑器件的两个输出连接在一起?
在1.2V 电压下实现50mA 的良好解决方案实际上并不存在。 您确切地需要50mA 电流是用于什么? 您需要驱动哪种负载?