This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1.8V 至2.5V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957326/lsf0102-1-8v-to-2-5v

器件型号:LSF0102

您好、专家、

客户将 LSF0102用于 MDIO/MDC 1.8V 至2.5V、但通信失败。 VH 最小需要大于2V。

MDC

黄色: 端口1.8V

蓝色:B 端口2.5V

通信失败:

图1.

我们看到 DS 建议 Vref_B 和 Ven 比 Vref_A 高1V、因此我们将 Vref_B 更改为3.3V (仍然保持端口 B 上拉至2.5V)、请参阅图2。 通信已建立。 对于 Vref_A、Vref_B delta < 1V、这是正确的方法吗? 原因我们想知道、如果系统在这种情况下没有额外的更高电压(Vref_A + 1V)会怎么样?  这两个波形看起来相似、您是否知道图2的工作原理? 两个 VH < 2V。

端口 B 的高电平看起来不正确、会导致它们上拉至2.5V、但尽管通信正常、但在上升沿仅为1.68V 左右。

通信通过。

图2.

我们将端口 B 上拉电阻器从10Kohm 更改为150ohm、看上去非常好。  

图3.

  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有一个原因提到了1V 的差异。 原因是内部 MOSFET 的阈值电压接近该电压、需要使用该差值来打开导通晶体管。

    kΩ 您没有另一个足够高的电源、则可以在交替模式下运行 LSF:放置200 μ A 电阻器、将 EN 连接到最低电源(此处为1.8V)、并使 Vref_A 和 Vref_B 保持开路。 (实际上、Vref_A 和 Vref_B 可用作额外的 I/O 通道。)

    LSF 是无源开关;信号从较低电压上升到较高电压所需的时间由通过上拉电阻的电流决定。 获得更快边沿的唯一方法是减小上拉电阻器的值。 (所需的实际值取决于线路上的寄生电容。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    以下 培训视频 详细介绍了 Clemens 的解释。