https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957326/lsf0102-1-8v-to-2-5v
器件型号:LSF0102您好、专家、
客户将 LSF0102用于 MDIO/MDC 1.8V 至2.5V、但通信失败。 VH 最小需要大于2V。
MDC
黄色: 端口1.8V
蓝色:B 端口2.5V
通信失败:
图1.
我们看到 DS 建议 Vref_B 和 Ven 比 Vref_A 高1V、因此我们将 Vref_B 更改为3.3V (仍然保持端口 B 上拉至2.5V)、请参阅图2。 通信已建立。 对于 Vref_A、Vref_B delta < 1V、这是正确的方法吗? 原因我们想知道、如果系统在这种情况下没有额外的更高电压(Vref_A + 1V)会怎么样? 这两个波形看起来相似、您是否知道图2的工作原理? 两个 VH < 2V。
端口 B 的高电平看起来不正确、会导致它们上拉至2.5V、但尽管通信正常、但在上升沿仅为1.68V 左右。
通信通过。
图2.
我们将端口 B 上拉电阻器从10Kohm 更改为150ohm、看上去非常好。
图3.
此致、
Allan