This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们需要在 VCC 至 工作电压(<1.65V)之前检查输出状态。 它是否 具有高阻抗? 谢谢。
低于1.65V 时、不保证正常运行、因此任何输出都可能驱动为高电平或低电平。
要强制 I/O 为高阻抗、必须将 OE 拉至低电平。
您好、Frank、
Clemens 为这一点提供了完美的答案、我只是想稍微解决一下、OE 引脚需要被拉高以将 I/O 置于高阻抗状态。
大家好、Clemens、
如果我们在 VCC 低于1.65V 期间将 OE 连接到 VCC、输出状态如何? 谢谢。
如果 OE 为高电平(= VCC)、则即使在上电期间、输出也会被禁用。