This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH162244A:我们要在 VCC 至工作电压(<1.65V)之前检查输出状态。 它是否为高阻抗?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956789/sn74lvch162244a-we-want-to-check-the-output-status-before-the-vcc-to-the-working-voltage-1-65v-whether-it-s-high-impedance

器件型号:SN74LVCH162244A

大家好、

我们需要在  VCC 至 工作电压(<1.65V)之前检查输出状态。 它是否  具有高阻抗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 时、不保证正常运行、因此任何输出都可能驱动为高电平或低电平。

    要强制 I/O 为高阻抗、必须将 OE 拉至低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Clemens 为这一点提供了完美的答案、我只是想稍微解决一下、OE 引脚需要被拉高以将 I/O 置于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     如果我们在 VCC 低于1.65V 期间将 OE 连接到 VCC、输出状态如何? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OE 为高电平(= VCC)、则即使在上电期间、输出也会被禁用。