主题中讨论的其他器件: DRV8834、 SN74LV4T125、 SN74AXC4T245
大家好、
下面是我客户的 TXB0104电路、用于1.8V 至3.3V 信号电平位移。 一个端口直接连接到 MCU (控制侧)、而无需任何串联的 R、C。 B 端口连接到 DRV8834 (从器件侧)。
当 MCU 向 A 端口驱动1.8V 信号时、在 B 端口中只有一个通道存在输出电平仅为1.1V 的问题。 输出引脚连接到 DRV8834的 nSLEEP 引脚、该引脚在内部具有500KOhm 下拉低电阻器。 我订购了 TXB0104样片并执行相同的测试、然后我可以重复此问题。
当我尝试将 TXB0104的 VCCA 和 OE 引脚连接在一起并通过2.2K 电阻上拉至1.8V 时、该问题就可以解决。 B 端口中的一个引脚具有500K 欧姆下拉电阻器、可以输出正确的信号电平、几乎为0V 或3.3V。
我的客户将执行相同的测试以检查其实际电路板是否正常工作、但他希望了解根本原因。 此外、如果 VCCA 连接 到1.8V VIS 2.2K 电阻器、是否会产生副作用?
非常感谢。
陈文森