This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:中层输出问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, DRV8834, SN74LV4T125, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952985/txb0104-output-in-middle-level-issue

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: DRV8834SN74LV4T125SN74AXC4T245

大家好、

下面是我客户的 TXB0104电路、用于1.8V 至3.3V 信号电平位移。 一个端口直接连接到 MCU (控制侧)、而无需任何串联的 R、C。 B 端口连接到 DRV8834 (从器件侧)。

当 MCU 向 A 端口驱动1.8V 信号时、在 B 端口中只有一个通道存在输出电平仅为1.1V 的问题。 输出引脚连接到 DRV8834的 nSLEEP 引脚、该引脚在内部具有500KOhm 下拉低电阻器。 我订购了 TXB0104样片并执行相同的测试、然后我可以重复此问题。

当我尝试将 TXB0104的 VCCA 和 OE 引脚连接在一起并通过2.2K 电阻上拉至1.8V 时、该问题就可以解决。 B 端口中的一个引脚具有500K 欧姆下拉电阻器、可以输出正确的信号电平、几乎为0V 或3.3V。

我的客户将执行相同的测试以检查其实际电路板是否正常工作、但他希望了解根本原因。 此外、如果 VCCA 连接 到1.8V VIS 2.2K 电阻器、是否会产生副作用?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ、对于 TXB 输出驱动器、500 μ A 不应成为问题。 A 信号中的一个是否可能太弱?A 引脚上的电压是多少?

    但该应用不需要双向移位器。 最好使用具有适当缓冲器的移位器、例如 SN74LV4T125或 SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    根据数据、除非存在一些重负载或更强的下拉电阻、否则没有什么真正的原因会导致输出不驱动 Vcc。 我不建议通过电阻器将电源引脚连接到电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、Dylan、

    感谢您的评论。

    信号来自 SOC、其电压为1.8V、我可以与客户检查 SOC 的 GPIO 驱动能力。  

    在客户的应用中、其余3个引脚连接到 DRV8834的输入引脚、这些引脚没有低拉电阻器。 这3个引脚的功能都运行良好。

    正如我提到过的、我获得了样片并执行了相同的测试、通过一个2.2K 电阻器将 VCCA 连接到1.8V、将 VCCB 连接到3.3V、将 OE 引脚连接到1.8V、将 B1引脚连接到500K Ω 下拉电阻器接地、让 REST 引脚悬空。 然后、我将 A1接地、B1输出0V、将 A1连接到1.8V、而 B1输出仅为2.0V (在客户实际电路板中、输出为1.1V)。 500KOhm 不是重负载、但为什么 B1无法输出正常信号?

    如果不建议使用上拉电阻器将 VCCA 上拉至1.8V、是否有任何方法可以解决客户的问题? 请告诉我、我们是否可以进行任何实验来确定他的问题。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量流入或流出 A1/B 的任何电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    由于它不是每次都发生、因此当输出半电平时、A1处的灌电流和拉电流大约为10mA。 使用一个外部500KOhm 下拉电阻器时、B1输出电流大约为4mA。

    如果输出信号正常、灌电流/拉电流非常小、以至于我无法测量。 它应低于 uA 级。

    谢谢你。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、出现拼写错误。

    使用一个外部500KOhm 下拉电阻器时、B1输出电流大约为4uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    假设您也意味着10uA 是安全的吗? 4k Ω 串联电阻器上的4uA 电流不会导致您看到的压降。 您是否仍然看到该低电压、没有下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    1、当输出引脚被钳位在半电平时、A 端口(输入端口)灌电流为10mA。(很难测量、大多数情况下、我使用电流表探测灌电流、然后输出引脚(B 端口)下降至0V、端口上的灌电流接近0mA。 我尝试了很多次才能获得此结果)

    2.在 B 端口没有500K 下拉电阻器的情况下、当输出半电平发生时、我测量输出端口的灌电流。 它大约为0.8mA。

    如果没有500K 下拉电阻器、我在1.8V 和接地之间切换输入引脚、然后有时会出现半电平问题。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    当隔离 B 端口(未连接到任何端口)时、是否会出现此问题?

    编辑:您是否还可以放大半个级别之一、以获得更好的分辨率、了解所发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、我没有在 B 端口上拉任何上拉/下拉电阻器、而是拉振荡器的探针。

    我再次以全带宽捕获了异常波形、它在半电平振荡。

    放大波形。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我在输入引脚(A 端口)上焊接一根导线、让其直接接触1.8V、然后通过300欧姆系列接触接地进行测试。 我认为使用300欧姆串联电阻不是一种合适的方法。 我将其移除并再次执行测试、导线直接接触1.8V 或接地。 很难重复这种现象、但我仍然可以看到半电平波形出现。 我不确定它是否是由弹跳引起的。 我在 A1和 A2上完成了这项工作、我可以复制。

    当我在 B 端口上放置500K 下拉低电阻器时、更容易重现这种异常问题。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    过渡速率是多少? 您是否满足第6.3节中列出的转换率要求? 慢速边沿可能会导致此振荡问题。