This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:当 VCC=5V 时、VT+范围是多少?

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LV1T04, SN74AHCT1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953943/sn74lvc2g14-what-is-the-vt-range-when-vcc-5v

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T04SN74AHCT1G04

大家好、

我的客户正在使用 SN74LVC2G14。 该器件由5V 电源供电、输入信号来自 I/O 电压为3.3V/0V 的 MCU。 但我们注意到、在下面的数据表中、当 VCC=4.5V 时、它仅表示 VT+范围。 由于客户的 MCU 高电平输出3.3V 非常接近3.1V、但其 VCC=5V、因此当 VCC=5V 时、我们想知道 Vt+范围是多少。 谢谢。  

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型阈值低于3.3V、但不能保证这一点。 LVC 器件无法可靠地用于将电压从3.3V 转换到5V。您需要具有与 TTL 兼容的输入(如 SN74AHCT1G04)的器件或具有 SN74LV1T04等实际电平转换器的器件