Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LV1T04, SN74AHCT1G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G14 主题中讨论的其他器件: SN74LV1T04、 SN74AHCT1G04
大家好、
我的客户正在使用 SN74LVC2G14。 该器件由5V 电源供电、输入信号来自 I/O 电压为3.3V/0V 的 MCU。 但我们注意到、在下面的数据表中、当 VCC=4.5V 时、它仅表示 VT+范围。 由于客户的 MCU 高电平输出3.3V 非常接近3.1V、但其 VCC=5V、因此当 VCC=5V 时、我们想知道 Vt+范围是多少。 谢谢。
此致、
韦恩