This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:150ms tw 的电容器和电阻器值是多少?

Guru**** 2927950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160343/sn74lvc1g123-what-are-the-capacitor-and-resistor-value-for-150ms-tw

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SN74LVC1G123用于他们的新产品。
此时、他们有关于该器件的以下问题。 请给我回复。

问题1. 它们希望将150ms 设置为 tw。  SN74LVC1G123是否有150ms tw 问题?

问题2. 它们测量了 SN74LVC1G123的实际 tw 、具有15k Ω 和10uF。 因此、tw 为125ms。
    您是否知道计算与实际测量之间的差值时间发生的原因?

问题3.  是否有任何建议的最大电容器值? 是1uF、因为最大电容器值
    几个图中的一个是1uF?

问题4. 他们知道、建议使用电解电容器或锉刀电容器进行 tw 设置、以避免直流偏置影响。
    但他们希望使用10uF 陶瓷电容器、因为他们的库存中有许多陶瓷电容器。
     SN74LVC1G123除了直流偏置外、陶瓷电容器是否存在任何缺点?  
    低 ESR 劣势吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲宽度受所有组件的容差和泄漏电流(主要是电容器)的影响。

    74xx123仅通过电阻器为电容器充电、并在电压达到 VCC 的63.2%时触发。 理论上没有上限、但实际上、您必须使用如此小的充电电流、这样才能从泄漏电流中获得明显的影响。

    如果是陶瓷电容器、那么它可能具有更低的电容。

    3.较大的电容器可能具有较差的特性。 但没有特定的最大值。

    较低的 ESR 无疑有助于提高准确性。 直流偏置行为不会。

    只需通过实验确定正确的值。 但请注意这些容差;您需要高精度、您可能需要晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问几个问题吗?
    问题1. 如果电容器泄漏电流变得更大、我认为实际的 tw 会比理想的 tw 更长。
       但根据  SN74LVC1G123
        https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g123.pdf
     
       当 VCC 或电容器增加时、系数 K 会变小。
       您知道这种现象的发生原因吗?

    问题2. 器件数据表 显示了第8页上的系数 K 特性图。
        客户希望了解 10uF 情况下的图形。   
        您是否知道 TI 是否拥有该图?

    问题3. 他们想知道10uF Cext 和15k Ω Rext 情况下的 tw。
        您是否知道如何计算或估算 tw?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    [引用 userid="190215" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160343/sn74lvc1g123-what-are-the-capacitor-and-resistor-value-for-150ms-tw/4364207 #4364207]Q1。 如果电容器泄漏电流变得更大、我认为实际的 tw 会比理想的 tw 更长。
       但根据  SN74LVC1G123
        https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g123.pdf
     
       当 VCC 或电容器增加时、系数 K 会变小。
       您知道这种现象的发生原因吗?
    [/引述]

    我同意。 流经电容器的泄漏将导致电容器充电速度变慢并且最大电压降低(由于充电电阻器上的 I*R 压降),这两者都可以延长脉冲长度。 您可以观察示波器上的电容器电压、以准确查看电路中发生的情况。

    K 系数主要与器件的内部电容有关。 随着电容器值的减小、K 会变得大得多。 随着电容器变大、K 系数变得更小、但不会太大。

    从1000pF 变为0.01uF (或 增加10倍)、K 会发生很大的变化、但电容再增加10倍、达到0.1uF、变化极小。 我希望1uF 或10uF 的变化更小。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160343/sn74lvc1g123-what-are-the-capacitor-and-resistor-value-for-150ms-tw/4364207 #4364207]Q2。 器件数据表 显示了第8页上的系数 K 特性图。
        客户希望了解 10uF 情况下的图形。   
        您是否知道 TI 是否有图表?

    不、我们没有10 μ F 的数据。 如果客户已经构建了电路、则可以自行测试脉宽。 我们强烈建议您在原型电路中使用您计划的电容器和电阻器以及任何单稳态多谐振荡器、然后再投入生产用于具有单稳态多谐振荡器的设计。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160343/sn74lvc1g123-what-are-the-capacitor-and-resistor-value-for-150ms-tw/4364207 #4364207]Q3。 他们想知道10uF Cext 和15k Ω Rext 情况下的 tw。
        您是否知道如何计算或估算 tw?

    假设5V 运行、tw 的估计值为 tw = K * R * C = 0.9 * 15k * 10U = 135ms

    构建原型时、目的是找到正确的 RC 组合、以生成所需的输出脉冲宽度。 请注意,这些不是精密器件--即使使用精密 R 和 C 组件,您也不应期望获得优于+/- 10%的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
    您的回复非常有用、客户也理解了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。