This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1200:有关 TWL1200YFFR (R-XBGA-N49)的尺寸详细信息

Guru**** 1157420 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL1200-Q1, TWL1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952508/twl1200-the-details-of-size-about-twl1200yffr-r-xbga-n49

部件号:TWL1200

我在图片中标记了该点以供您参考。

您能告诉我以下内容的大小吗?

1.E:典型值和最大值  

2.D: 典型值和最大值  

3.X (BGA 球与封装接触时其顶部(表面)的直径)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    最大封装尺寸为2.80mm x 2.80mm。

    最小尺寸为2.70mm x 2.70mm。

    典型尺寸为2.76mm x 2.76mm

    焊球直径为0.2mm (最小值)至0.3mm (最大值)-典型值为0.25mm。 未提供芯片上的接触区域。

    我们建议使用0.25mm 尺寸的焊盘、覆铜至少为1oz -最好不要定义阻焊层。

    有关 TI 针对 WCSP 封装的建议的更多详细信息、请参阅此处: 晶圆级芯片级封装常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我为什么没有提供"芯片上的接触区域"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-这是受 TI 内部限制保护的信息。 我们不会公开全部或部分共享我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、

    我的客户告诉我、"板的限制为 φ0.23m μ m、 您建议的0.25 mm 尺寸焊盘是不可能的。"

    我应该如何支持这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun、

    我们将在美国假期后再次与您进行讨论。  

    感谢您的耐心等待。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能提供 TI 的建议。 如果客户无法在我们的限制范围内制造电路板、他们可以更改焊盘尺寸以匹配他们的限制、也可以更改为其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问 TWL1200-Q1在未来3年内是否有停产计划?

    或其他新器件、而不是 TWL1200?

    我的客户使用的 TWL1200 (BGI -package)将会停产。

    因此、他们希望更改为 TWL1200-Q1。

    他们担心 TWL1200-Q1将来是否也会停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将来,请开始新的主题,询问新的问题--我们希望将这些问题分开,帮助人们在搜索时更快、更轻松地找到所需的内容。 如果要链接到原始线程、右上角有一个"+"提出相关问题"按钮、可用于执行此操作。

    TWL1200在我们的产品系列中是独一无二的、因此没有其他单个器件可以替代它。

    ZQC 封装本身已停产、具体来说不是 TWL1200。 没有计划在不久的将来将此器件停产。