This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC367:相当于 MM70C97J/883

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC367, SN74HC367, SN74HC373, CD54HC367, CD4503B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952610/sn54hc367-equivalent-to-mm70c97j-883

器件型号:SN54HC367
主题中讨论的其他器件: SN74HC367SN74HC373CD54HC367CD4503B-MIL

大家好、

客户正在寻找与 National Semiconductor 的 MM70C97J/883等效的器件。 查看三态十六进制缓冲器列表后、我找到了 SN54HC367。 您能否确认它是否可用作 MM70C97J/883的替代产品?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这里有一个关于此主题的常见问题解答: [常见问题解答]器件型号 X 引脚对引脚兼容器件型号 Y 吗?

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速响应。  MM70C97J/883的内部逻辑电路可在数据表中找到、但 SN54HC367 数据表中没有详细信息、因此无法比较内部连接。 SN54HC367第2页的描述似乎与 MM70C97J/883的电路相同。 我们是否详细了解 了 SN54HC367的内部逻辑电路

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    两个数据表都清楚地显示了功能和引脚-它们只是以不同的方式显示它。

    由于这两个逻辑器件、比较功能的最佳方法是通过功能表和引脚排列。

    您尚未将我链接到 MM70C97J/883的数据表、因此我将假定我找到了合适的数据表(来自 National Semiconductor、1988):

    与 SN54HC367相比:

    通过比较这两者、我看到每个器件的 VCC 和 GND 分别位于引脚16和8上-因此这是匹配的。

    MM70C97有一个非常令人困惑的图、显示它具有具有三态输出和反相输出使能引脚(DIS2和 DIS4)的缓冲器。 这些引脚与 SN74HC367的 OE\引脚位置直接对齐、后者具有禁用输出的相同功能。 1OE\控制所有'1'缓冲器、2OE\控制两个'2'缓冲器。

    通过检查每个缓冲器的引脚、您可以看到引脚2、4、6和10是两个器件上的4个缓冲器组的输入。

    您还可以看到、引脚3、5、7和9是两个器件的输出。 组4的所有缓冲器的方向对齐。

    然后,您可以检查第二组的每个缓冲器的引脚、14、12上的输入以及13、11上的输出,它们也与 SN74HC373保持一致。

    TI 数据表指示输出在禁用时处于高阻态、禁用它们需要 OE 引脚上具有高电平输入。 NS 数据表显示相同- DIS 输入端的高电平将相应的输出集设置为高阻态。

    所以-检查一下、我们已经验证 MM70C97和 SN74HC367在功能上是等效的。  下一步是验证它们是否在电气上等效。

    快速浏览绝对最大额定值、我们可以很快地看到这两个器件之间至少有一个很大的差异- MM70C97的设计工作电压高达18V、而 SN74HC367的设计工作电压仅为7V (绝对最大值)。

    进一步查看数据表、我们可以看到性能有许多差异- SN74HC367在4.5V 时的额定输出电流为6mA、而 MM70C97在4.5V 时的额定电流仅为1.6mA。  进一步了解、我们可以看到很多差异。

    那么、这两者是否可以在同一个插座中工作? 也许吧。 对于3.3V 至5V 以及时序不重要的应用(HC 将具有大约10ns 的延迟、MM70C97将具有更多类似100ns 的延迟)

    如果 CD54HC367或 SN54HC367 (它们是可互换的)能够正常工作、我建议您使用它-这是一款更新版本的器件、将提供更好的性能-并且更加流行。

    **

    我们只有一个支持18V 工作电压的逻辑系列、因此我快速了解了 CD4503B-MIL、它似乎是直接替代产品。 它甚至说"与业界类型 MM80C97..." 数据表第一页中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的解释以及建议替代 MM70C97J/883。

    此致、

    Danilo