This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SPI 电子电平转换

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952148/sn74axc4t774-spi-e-level-shifting

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

我们的客户需要将 SPI 电平转换为2或3个不同的电压电平、如下图所示。 由于 PCB 板的空间限制、需要使用集成芯片来实现此功能。 TI 是否有这样的芯片? 封装越小越好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0108支持多种电压、但也需要上拉电阻器。 否则、不同的电压需要单独的器件。

    (并且无法将三个 A3输出连接在一起。)