请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC595 主题中讨论的其他器件:SN74HCS594
客户询问在上电后 QA~QH 的输出是低电平还是高电平。 它们需要的是低电平。 请帮您检查它们吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户询问在上电后 QA~QH 的输出是低电平还是高电平。 它们需要的是低电平。 请帮您检查它们吗? 谢谢你。
是的、上电后输出为低电平或高电平。 请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)
强制所有输出为低电平需要一个低 SRCLR 脉冲、然后是一个 RCLK 时钟边沿。
SN74HCS594具有可直接清除输出的 RCLR。
Clemens、
感谢您的支持。 因此、它们可以强制 RCLR 为低电平、以确保 SN74HCS594 在上电后输出低电平?