请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 大家好、
对于 TXB0104QRU,它是一个4位电平转换器。 我们的应用 VCCA=VCCB =1.8V。 OE 引脚上拉电阻值的建议是什么? 100K 或10K?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 TXB0104QRU,它是一个4位电平转换器。 我们的应用 VCCA=VCCB =1.8V。 OE 引脚上拉电阻值的建议是什么? 100K 或10K?