This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 OE 引脚串联电阻器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948868/txb0104-txb0104-oe-pin-series-resistor

器件型号:TXB0104

大家好、

对于 TXB0104QRU,它是一个4位电平转换器。 我们的应用 VCCA=VCCB =1.8V。 OE 引脚上拉电阻值的建议是什么? 100K 或10K?

如果我计算为1uA、则1.8/1uA = 1.8M Ω。 请就此发表评论?非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流为1 μ A 的1.8k Ω 电阻器将 MΩ µA 1.8V 电压降、并强制引脚处于低电平。 kΩ μ s 或100 μ s 即可 kΩ。

    如果您永远不希望 OE 为低电平、则可以将其直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 我不完全理解这个小电路的工作原理。 OE 引脚内部电路是否与下图相同? 如果它与该电路相同。 当 Vin 拉高时、这将使低侧 MOS 闭合、输出逻辑低电平? 您能帮我理解这份工作原理吗? 非常感谢!  

      B.R.

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有 CMOS 输入都是这样构建的。

    这两个晶体管实际上形成了一个逆变器。 但是、内部逻辑如何解读信号对您来说无关紧要;当外部 OE 引脚上的电压为低电平时、器件被禁用。