This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:输出高电平问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A, SN74ALS245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947938/sn74als245a-output-high-level-issue

器件型号:SN74ALS245A
Thread 中讨论的其他器件:StrikeSN74LV245A

大家好、

在缓冲器中应用 SN74ALS245ANSR 时、有时会出现输出所有高电平问题、在 ABA 交换测试期间、IC 会出现此类问题。 请参阅以下原理图、查看是否有更好的改进建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我看不到您的原理图有任何问题。

    听起来器件存在一些损坏。 您看到了多少次类似的故障?  您能给我提供有关故障的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢你的帮助。

    客户的最终客户故障产品中只有几个、 故障率不像1/10000那样高。 然后在 SN74ALS245A 上找到所有 高电平的异常输出问题、该问题应是正常的 PWM 输出。 只是想让您帮助了解从应用角度来看、是否有任何有关客户电路设计的建议?   是否有任何可能导致所有输出高电平出现此类异常行为?

    我使用电源和使能信号进行了检查、这是正常的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到类似故障的最常见原因是 ESD 冲击、但也有其他可能-过热会损坏器件或电路板短路-例如、两个输出短接在一起可能会导致故障。

    看到一个具有8个通道的器件同时都出现高电平故障、这是非常奇怪的。 通常,如果一个通道由于 ESD 冲击而损坏,您可能会看到这种情况----但仅限于单个输出,而不是全部。

    超过100欧姆串联输出电阻器连接到 UU、UD、VU、VD、WU、 和 WD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的提示。 从 ESD 角度来看、我们是否还有其他更高 ESD 等级的 P2P 器件?  

    SN74LV245A P2P 能否替代 SN74ALS245A?

    UU、UD、VU、VD、WU、 WD 连接到隔离器,然后连接栅极驱动器以驱动 BLDC 的 IPM。

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    逻辑器件都具有相对较低的 ESD 保护级别-这些保护级别仅用于在制造过程中保护器件、并假定制造工厂使用 ESD 保护措施。

    在最终系统中、应在外部添加系统级 ESD 保护以保护器件。 这里有一份应用报告、其中包含更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf