Thread 中讨论的其他器件:Strike、 SN74LV245A、
大家好、
在缓冲器中应用 SN74ALS245ANSR 时、有时会出现输出所有高电平问题、在 ABA 交换测试期间、IC 会出现此类问题。 请参阅以下原理图、查看是否有更好的改进建议。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在缓冲器中应用 SN74ALS245ANSR 时、有时会出现输出所有高电平问题、在 ABA 交换测试期间、IC 会出现此类问题。 请参阅以下原理图、查看是否有更好的改进建议。
此致
您好、Emrys
感谢你的帮助。
客户的最终客户故障产品中只有几个、 故障率不像1/10000那样高。 然后在 SN74ALS245A 上找到所有 高电平的异常输出问题、该问题应是正常的 PWM 输出。 只是想让您帮助了解从应用角度来看、是否有任何有关客户电路设计的建议? 是否有任何可能导致所有输出高电平出现此类异常行为?
我使用电源和使能信号进行了检查、这是正常的。
此致
看到类似故障的最常见原因是 ESD 冲击、但也有其他可能-过热会损坏器件或电路板短路-例如、两个输出短接在一起可能会导致故障。
看到一个具有8个通道的器件同时都出现高电平故障、这是非常奇怪的。 通常,如果一个通道由于 ESD 冲击而损坏,您可能会看到这种情况----但仅限于单个输出,而不是全部。
超过100欧姆串联输出电阻器连接到 UU、UD、VU、VD、WU、 和 WD?
您好、Gene、
逻辑器件都具有相对较低的 ESD 保护级别-这些保护级别仅用于在制造过程中保护器件、并假定制造工厂使用 ESD 保护措施。
在最终系统中、应在外部添加系统级 ESD 保护以保护器件。 这里有一份应用报告、其中包含更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf