This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:当 TXS0104E 未通电时、它会影响现有的上拉信号吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948260/txs0104e-when-txs0104e-is-not-powered-will-it-affect-the-existing-pull-up-signal

器件型号:TXS0104E
当 TXS0104E 未通电时、它会影响现有的上拉信号吗?
根据 TXS0104E 中数据表的说明、当电源打开或关闭时、芯片通过 OE 连接到一个下拉电阻器并呈现一个高阻抗状态、这将影响上拉信号。 OE 能否添加下拉电阻器以避免影响原始上拉信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚上没有内部下拉电阻器。

    数据表告诉您、如果您希望 I/O 在上电期间具有高阻抗、则必须添加下拉电阻器、并在稍后将 OE 强制为高电平。

    (当 OE 为低电平时或任一电源为零时、I/O 引脚上的上拉电阻器断开。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复,然后我有一个问题。 如果在 TXS0104关断时芯片未上电、TXS0104是否会影响原始电路中的上拉信号? 如果 OE 通过下拉电阻器进行连接、它是否会影响上拉信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TXS 被禁用或断电时、内部上拉电阻器断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我的意思是、如果芯片 TXS0104未上电、芯片将影响原始电路中的上拉信号、而不是芯片内部的上拉信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TXS 未通电时、所有 I/O 都具有高阻抗、即它们断开。 如果有外部上拉电阻器、它们会将信号拉高。