This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:1.8V 至3.3V 转换、B 侧不获得3.3V。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945907/lsf0108-1-8v-to-3-3v-translations-not-getting-3-3v-on-b-side

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: PCA9306

 

在标准应用中、VREF_B 和 EN 连接在一起、并通过200K 电阻器连接到3.3V。 VREF_A 为1.8V。

 我们已经重新设计了一个电路板、以实现上述实施。 我观察到一个连接到 LSF0108缓冲器 Vref_A 侧的 GPIO 信号的行为 、我们在 VREF_B 侧测量了信号为1.8V、而不是3.3V (有一个到3.3V 的2k 上拉电阻)。

 问题:如果 GPIO 在 VREF_A 侧为推挽式、我们是否期望 VREF_B 侧的信号为1.8V? 这是因为 Vbias 是 Vref_a + Vth、SW FET 应该完全导通? LSF0108是作为推挽应用工作的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    否,输出应在~5*R*C 之后的 VREF_B 上

    如您在开始时所述、当其中一个输入(A 或 B 侧)被强制为1.8V (VREF_A)且具有适当的偏置电路时、MOSFET 非常接近关闭:V_GS = V_G - V_S = 1.8 + Vth - 1.8 = Vth --- 即没有太多的过驱电压(仅足以驱动~6uA 的电流)。

    这是 LSF 系列器件的正常工作状态--一旦输入大约等于 VREF_A,输出就由上拉电阻器和负载电容控制。

    此处最可能的情况是、对于给定的 RC 值、信号过快、输出似乎保持在1.8V、因为它没有时间对高达3.3V 的电压进行充电。  将上拉电阻器值降低到330欧姆是检查这是否正确的一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题–

    1. 什么是内部 Vbias MOSFET VGS? 我们测量到 Vbias 为2.6V。 因此、根据 TI 数据表说明、栅极为2.6V、如果 Vref_A 上升至1.8V、MOSFET 将关闭。 Vref_B 将上拉至3.3V。
    2. 如果 MOSFET 未关断(但导通、如果 Vgs = 0.8V)、则 Vref_B 侧的电压将钳位到 Vref_A、因为 FET 导通。 是这样吗?
    3. 对于 MOSFET、漏极是否连接到 VREF_B 而不是 VREF_A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    它并不像你所说的那么简单--如果达到阈值,MOSFET 在技术上是“打开”的,但如果电压恰好是阈值,它将不提供电流。 您必须具有过驱电压才能提供输出电流(即高于阈值的电压)。

    我不想使用一阶 MOSFET 等式、因为它们在表示实际器件方面并不是很好、但在本例中我们可以使用它们。 回想一下饱和区的漏极电流公式(V_DS > V_GS - V_TH)--在本例中,V_GS -V_TH ~= 0,V_DS 至少应开始大于0,因此这是最适合使用的公式。

    I_DS = 1/2*u_n*C_Ox*W/L*(V_GS-V_TH)^2 (1+lambd*V_DS)

    为了简化、用"k"替换常量部分并删除 V_DS 相关性因子:

    I_DS = k*(V_GS-V_TH)^2.

    在我们的偏置电路中、V_GS = 2.6 - 1.8 = 0.8V

    我们的电流为(3.3 - 2.6)/200k = 3.5uA

    因此我们知道 k*(0.8 - V_TH)^2 = 3.5uA

    然后、我们可以查看其中一个通道、并看到完全相同的数学方法适用。

    当栅极为2.6V (根据您的测量值)且输入为1.8V 时、我们知道 V_GS = V_G - V_S = 2.6 - 1.8 = 0.8V

    最后、我们得到以下公式:

    I_DS = k*(0.8 - V_TH)^2.

    考虑到 k 和 V_TH 与之前的公式没有变化、我们知道 I_DS 仍预计为3.5uA。

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    [引用用户="Ronnie Hughes"]

    什么是内部 Vbias MOSFET VGS? 我们测量到 Vbias 为2.6V。 因此、根据 TI 数据表说明、栅极为2.6V、如果 Vref_A 上升至1.8V、MOSFET 将关闭。 Vref_B 将上拉至3.3V。

    [/报价]

    它因器件而异、与解决方案无关(如上所示)。 由于自偏置电路在不同的情况下发生了变化,因此无需了解这个值,这是很好的。

    [引用用户="Ronnie Hughes"]

    2.如果 MOSFET 未关断(但导通、如果 Vgs = 0.8V)、则 Vref_B 侧的电压将钳位到 Vref_A、因为 FET 导通。 是这样吗?

    [/报价]

    否- MOSFET 是电压控制的电流源-无论控制电压如何、它都无法提供无限电流来钳制输出。 控制电压必须相对较大、才能使器件达到饱和状态并产生您所描述的效果。

    [引用用户="Ronnie Hughes"]

    对于 MOSFET、漏极是否连接到 VREF_B 而不是 VREF_A?

    [/报价]

    不可以、这是一个4端口器件。 源极始终是通道 A 或通道 B 之间的较低电压。主体连接到 GND。

    您可以在以下视频系列中了解有关此功能的更多信息: https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户有另一个问题:

    我还有一个与 LSF010x 隔离缓冲器相关的问题。

     在某些应用中、如果 VREF_B 连接到3.3VAUX (待机功耗)、但 Vref_A 为1.8V (主电源)。 系统关闭时。 因此、Vref_A 为0V、但 Vref_B 仍为3.3V。

    我们看到1.8V 电源轨上的 Vref_A 泄漏。

    这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供原理图。

    该泄漏是如何测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过在系统断电时在 U1043 PIN2 VREF1进行探测来测量泄漏、此时 P3V3_AUX_EXP 仍为3.3V。 P1V8_VDDIO 应为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronnie、

    我假设 SDA 和 SCL 线路的两侧都有上拉电阻器、这些电阻器不可见-因为没有这些电阻器、它就无法工作。

    您看到 VREF1引脚泄漏的原因是因为这就是器件的设计方式--当 VREF2 & EN > VREF1 + 0.5V 时,偏置电路导通。 这里有一个视频、准确地展示了这种方法的工作原理: 了解 LSF 系列的偏置电路

    如果您想要关闭器件、我有一个视频、其中详细讨论了如何实现这一点: 将使能引脚与 LSF 系列配合使用

    看起来您使用的是 PCA9306 -它的工作方式与 LSF010x 系列完全相同。 我很好奇、您为什么不在帖子中包含该器件型号? 该器件实际上由不同的团队(I2C)处理、这就是我提出要求的原因。 我当然不介意帮助、但我觉得在这方面误导我们很奇怪。