主题中讨论的其他器件: PCA9306
在标准应用中、VREF_B 和 EN 连接在一起、并通过200K 电阻器连接到3.3V。 VREF_A 为1.8V。
我们已经重新设计了一个电路板、以实现上述实施。 我观察到一个连接到 LSF0108缓冲器 Vref_A 侧的 GPIO 信号的行为 、我们在 VREF_B 侧测量了信号为1.8V、而不是3.3V (有一个到3.3V 的2k 上拉电阻)。
问题:如果 GPIO 在 VREF_A 侧为推挽式、我们是否期望 VREF_B 侧的信号为1.8V? 这是因为 Vbias 是 Vref_a + Vth、SW FET 应该完全导通? LSF0108是作为推挽应用工作的吗?