This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245B:SN74LVT16245BDGGR 的2个不同印刷芯片产生的不同结果

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945216/sn74lvt16245b-different-results-produced-by-2-different-printed-chips-of-sn74lvt16245bdggr

器件型号:SN74LVT16245B
主题中讨论的其他器件:SN74LVT16245A

大家好、

我想就以下客户情况向您寻求帮助。

它们具有2种不同的印刷 IC、用于 SN74LVT16245BDGGR、这些印刷 IC 来自2个不同的分销商(DigiKey 和 Mouser)。
以下是客户观察结果:

我们在使用该器件时观察到以下问题。
下图显示了使用此缓冲器的电路、我们观察到输入正在加载。 当输入设置为逻辑高电平时、我们在输入引脚上仅观察到0.8V 电压。
对于正常工作的缓冲器、在这种情况下、我们观察到输入端的电压大约为3.2V。
输入端的这一低电平会影响输出端的逻辑、从而影响系统功能。

这是芯片的图像。 请告诉我您对此问题的看法。

带有"G4"的 IC 工作正常。

客户的原理图基于 下面的 SN74LVT16245A:

请告诉我您对具有不同打印件的两个相同器件的评论。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    当我在早上返回工作时、我可以看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    再次感谢您对此提供的支持。

    期待您对客户提供的这些不同打印件的评论。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到原理图有什么问题、但当然、我提供的信息非常有限、因此出现所示问题之外的问题有很多机会。

    我目前正在研究顶部标记、以查看是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间-我想在回复之前先检查几件事。

    底部器件(带有 TI 标识)具有 TI 器件的正确标记。 我无法验证的最重要的一个。

    我建议联系供应商并获取有关零件来源的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我还注意到、第一张 IC 图片中没有 TI 标识或不清晰。
    我将与客户确认这一点、并将返回给您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    您可以通过以下地址向 Alex 发送有关此问题的电子邮件: Alexandr.Martinez (位于) TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您提供 Alex 的详细联系信息。

    我将向他发送电子邮件、并可能将您添加到抄送。 现在将解决此问题、并继续通过电子邮件获取其他帮助。

    非常感谢。

    此致、

    Jonathan