主题中讨论的其他器件:SN74LVT16245A
大家好、
我想就以下客户情况向您寻求帮助。
它们具有2种不同的印刷 IC、用于 SN74LVT16245BDGGR、这些印刷 IC 来自2个不同的分销商(DigiKey 和 Mouser)。
以下是客户观察结果:
我们在使用该器件时观察到以下问题。
下图显示了使用此缓冲器的电路、我们观察到输入正在加载。 当输入设置为逻辑高电平时、我们在输入引脚上仅观察到0.8V 电压。
对于正常工作的缓冲器、在这种情况下、我们观察到输入端的电压大约为3.2V。
输入端的这一低电平会影响输出端的逻辑、从而影响系统功能。
这是芯片的图像。 请告诉我您对此问题的看法。 

带有"G4"的 IC 工作正常。
客户的原理图基于 下面的 SN74LVT16245A: 
请告诉我您对具有不同打印件的两个相同器件的评论。
谢谢、
Jonathan