This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:TXB0101能否将两个24.576MHz 3.3V MCLK 驱动至 PCM1864 ADC?

Guru**** 2765835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, TXB0101, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/944262/txb0101-can-txb0101-drive-two-24-576mhz-3-3v-mclk-to-pcm1864-adc

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他部件:PCM1864SN74AXC1T45

您好、Sirs、

如标题所示、我们能否在不使用时钟缓冲器的情况下将两个24576MHz、3.3V MCLK 驱动至 PCM1864? PCM1864的输入电流为+/-10uA、而我们无法从 TXB0101数据表中找到输出电流的规格。

如果时钟缓冲器是必需的、您是否会提供时钟缓冲器的建议?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年9月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB µA 设计为20 μ A。

    在任何情况下、像 SN74AXC1T45这样的方向控制电平转换器都具有适当的缓冲器、因此一定能够正常工作。