This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:当 VCCA = 3.3V、VCCB = 0V 时的电源电流

Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943748/sn74avc2t244-supply-current-when-vcca-3-3v-vccb-0v

器件型号:SN74AVC2T244

设计

 我们有一个使用案例 SN74AVC2T244、 VCCA = 3.3V、VCCB = 0V、从 A 到 B 的方向、OE = 1、在这种情况下、电源电流和泄漏电流如何、谢谢。

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    输入泄漏电流与输出电源电压没有任何关系、最大值仍为1.5uA

    在这种情况下、输出泄漏也是1.5uA。

    电源电流取决于输入条件。 如果所有输入都保持在电源轨(0V 或 Vcca)上、则 ICCA 最高可达3uA