请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T244 设计
我们有一个使用案例 SN74AVC2T244、 VCCA = 3.3V、VCCB = 0V、从 A 到 B 的方向、OE = 1、在这种情况下、电源电流和泄漏电流如何、谢谢。
沈俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
我们有一个使用案例 SN74AVC2T244、 VCCA = 3.3V、VCCB = 0V、从 A 到 B 的方向、OE = 1、在这种情况下、电源电流和泄漏电流如何、谢谢。
沈俊