This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040A:焊接桥查询

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942753/sn74lv4040a-solder-bridge-inquiry

器件型号:SN74LV4040A

大家好、

你好。

我们的客户对 SN74LV4040ARGYR (VQFN)有一个假设的查询。 他想知道 、如果器件的输出引脚(例如引脚3、4被桥接在一起)会发生什么情况、这将对电流吸入/输出的 IC 产生什么影响?

他认为器件似乎灌入和拉出其 Q 引脚。 所以他的猜测是、您基本上可以将器件本身短路。

它们使用 器件作为计数器、通常连接到与门或其他某种逻辑 IC。 不是真正驱动任何东西。

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;驱动不同值的输出基本上会短路、这将超过25mA 的绝对最大额定值并损坏器件。