请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942753/sn74lv4040a-solder-bridge-inquiry
器件型号:SN74LV4040A大家好、
你好。
我们的客户对 SN74LV4040ARGYR (VQFN)有一个假设的查询。 他想知道 、如果器件的输出引脚(例如引脚3、4被桥接在一起)会发生什么情况、这将对电流吸入/输出的 IC 产生什么影响?
他认为器件似乎灌入和拉出其 Q 引脚。 所以他的猜测是、您基本上可以将器件本身短路。
它们使用 器件作为计数器、通常连接到与门或其他某种逻辑 IC。 不是真正驱动任何东西。
感谢确认!
艺术