This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压电平转换器

Guru**** 2382540 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50, SN74AVC24T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940646/voltage-level-translators

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T50SN74AVC24T245

您好、先生、

我想在 TI 目录中查找产品。

传输1.8V 至3.3V

20~50MHz 频率

方波 信号

-22个通道。

顺便说一下,我是否可以在 单通道上使用 SN74AUP1T50将1.8V 30Mhz 方波 信号传输到3.3V 30Mhz 方波 信号?

我无法在该器件的数据表中找到最大信号频率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以使用 SN74AVC24T245器件来满足此要求。 是的、AUP1T50可以以该速度执行该转换。