Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50, SN74AVC24T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940646/voltage-level-translators
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T50、 SN74AVC24T245您好、先生、
我想在 TI 目录中查找产品。
传输1.8V 至3.3V
20~50MHz 频率
方波 信号
-22个通道。
顺便说一下,我是否可以在 单通道上使用 SN74AUP1T50将1.8V 30Mhz 方波 信号传输到3.3V 30Mhz 方波 信号?
我无法在该器件的数据表中找到最大信号频率。
谢谢。