https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940564/sn74lvc1g175-question-about-tpd
器件型号:SN74LVC1G175主题中讨论的其他器件:SN74HCS72
我有一位客户考虑使用 D-FF 进行时钟同步设置。
但它们需要<5ns tpd 或>10ns tpd 来实现从 XCLK 到 Q 的传播延迟
DS 列出了给定不同 CL 值时的最大值/最小值随温度变化的情况...
℃第6.9节(-40℃~85 μ F)、是否可以说对于高达50pF 的最大 CL (测量时包括探头/夹具电容)、VCC = 5V 过热/过程的最大 tpd 将低于4ns、最小 tpd 将大于1.5ns?
如果是这样、那么使用上述器件实现 tpd <5ns 不会出现问题、对吧?
上述理解是否正确?
2.如果客户堆叠2、3 D-FF 以使 MTBF 高于产品生命周期、则最小 tpd 仅为1.5ns + 1.5ns + 1.5ns = 4.5ns
是否可以增加 CL 或执行某些操作、以确保整个温度/过程中的最小 tpd 大于3.5ns?
(如果 VCC = 1.8V、看起来在50pF 时、最小 tpd 为2.7ns、但无法支持32.768MHz 的 CLK。。。)
如果您知道任何其他支持>32.768MHz CLK 且 VCC = 5V、tpd >10ns 的小型封装器件(SN74HCS72施密特触发器是一个选项、但没有有关温度范围内的最小传播延迟的详细信息)、这会很有帮助。
此致、
Darren