Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 主题中讨论的其他器件:LSF0108、
尊敬的逻辑团队:
我的客户目前在 TXS0108E 和 LSF0108之间、用于在3.6V 和1.8V 之间转换 I2C 和 UART 线路。
这将是更好的选择。 我已经在网上浏览过我们的材料、但我想知道哪个选项是最佳的、因为这两种方法似乎都能够实现推挽和开漏。
对您的想法感兴趣。
谢谢、
Mitchell